SMC Cporporation
  • 电磁阀
  • 现场总线元件
    (串行传送系统)
  • 气缸
  • 磁性开关
  • 摆动气缸
  • 真空用元件
  • 空气干燥器
  • 精密减压阀/ 电-气比例阀
  • 模块式 F.R.L
  • 增压阀
  • 自动排水器
  • 管接头
  • 压力开关
  • 流量开关
  • 两通阀
  • 化学液用阀
    (氟素树脂元件)
  • 温调器
  • 电缸








FAQ
显示FAQ列表

|电磁阀

电磁阀的金属密封与弹性密封的区别是什么?

有些电磁阀上有PE口,此气孔起到什么作用?

在SMC网站的网上产品目录中,有的产品在系列的前面带“10-”或“25A-”等数字,其含义是什么?

SYJ系列是否与VJ系列具有互换性?

原有的SY系列与新SY系列有何区别?

SY系列的带(L型/M型用)连接器导线的型号是什么?

请告知SY集装阀(SS5Y*)的盖板Ass'Y型号。

给SY系列的电磁阀接线时,若是DC,是否有极性?

请告知电磁阀导线的漆包层外径和导体截面积。

SY系列的DIN型端子,D与Y有何区别?

在网站的2D-CAD“搜索CAD数据”界面上无法搜索SY5140-5LZ-02的2D-CAD数据。

我们使用了SY5120-1G-C6电磁阀,但是经常从EA口漏气。用于气缸驱动已有5年左右。

VF3130-1G1-02的1G后面的“1”是什么意思?

VF1000、3000、5000系列改型后有哪些变化?

VP300/500/700系列的外部先导型(型号中带R)电磁阀适用于哪些场合?

VP300/500/700系列的直流(DC)电磁阀配线时,有极性吗?

VP300/500/700系列电磁阀由N.C.变更为N.O.的方法。

VP542-5MOZ1-03A附带电源线的插头型号是什么?

关于VT3□□系列电磁阀「1个电磁阀具备6个电磁阀的功能(多种接管形式)」是什么意思?

希望将VT307V用于真空回路,实现通电时吸住工件,断电时排放空气(破坏真空)的功能。应该如何配管?

在SMC主页上找不着VO307。

VT3□□系列直流(DC)型电磁阀配线时,有极性吗?

|现场总线元件(串行传送系统)

SI单元的EDS文件(设定文件)的获取方法是?

希望了解SI单元的输出编码和电磁阀线圈的对应情况。

希望SI单元带终端阻抗。

|气缸

请告知气缸的理论功率。

双段行程气缸/单活塞杆型气缸(-XC11)的A行程, B行程指的是?

2本(以上)的气缸能够同时作动吗?

磁耦合式无杆气缸和机械接合式无杆气缸的不同点是什么?

气缸的(空气)缓冲阀的作用是什么?

CAD图纸上的气缸行程表的横线是什么意思?

在SMC网站的网上产品目录中,有的产品在系列的前面带“10-”或“25A-”等数字,其含义是什么?

可以提供CA1系列的密封圈组件吗?

CA1气缸和CA2气缸有什么不同?

CA2B80-50Z没有磁环,附加磁开也不可以吗?

有没有用于CQ2D20-25DM的双耳用底座安装件?

我们要在维修时更换CDQ2B50-30DC-A73。如果要照样利用磁性开关D-A73,如何安装到现用类型的CQ气缸上?

商社告诉我们CDQ2B20-10DZ-M9B不带开关,为什么?

我们打算更换密封圈,请告知CQ2B50-30DC用密封圈套件型号。

我们打算在维修时更换CDQ2B32-30D。现用产品的型号是什么?

我们想要下载CQ2_40Ф的2DCAD数据,但是只有CQ2-Z。能否使用这一数据?

由于需要更换MY□系列的防尘密封条,请提供更换要领书。

MY□系列的中间行程的对应方式是哪种,定制特殊长度本体,还是使用隔板等配件调整?

我们想利用电磁阀进行机械接合式无杆气缸(MY*系列)的中间停止,应当采用什么样的回路呢?

机械接合式无杆气缸MY各系列的不同点是什么?

CY1B和CY1S是否已改型?

CY1S的替代产品已变成CY1S-Z系列,在型号表示中,是否没有磁石保持力的类型H和L的型号选项?

CY1S□不进行全行程动作。单侧的行程在平板跟前停止。

可以制作CY□系列的中间行程气缸吗?

|磁性开关

无触点磁性开关的2线式·3线式有什么区别?

请告知旧型磁性开关D-F9B的现用产品型号。

我们只想购买CDQ2B32-30DMZ-M9BW气缸的磁性开关。单件磁性开关的订货型号是什么?

磁性开关D-M9B中单体型号后面带的3个字母代表什么?

请分别告知导线长度为0.5m、3m、5m的磁性开关的附记货号。

请告知带预置连接器的磁性开关的型号表示方法和销钉配置。

磁性开关D-M9∗系列的电源线的抗挠曲性如何?

无接点磁性开关D-M9∗系列电源线(导线)的具体规格是什么?

请告知磁性开关的工作范围。

标准产品与耐水性提高磁性开关有何不同?

有接点磁性开关与无接点磁性开关有何不同?

请告知磁性开关的接线方法。

我们打算在内置磁铁的气缸上安装磁性开关。磁性开关安装件的货号登载在产品目录的何处?

气缸的磁性开关在网上产品目录的何处?因为要确认磁性开关的规格。

磁性开关D-M9∗的导线形状有圆形和椭圆形两种吗?

|摆动气缸

关于CRB2、CRBU2、CRB1系列想后追加调度调整单元。

什么是摆动气缸(齿轮齿条型)的齿隙?

组装在装置中的戴角度调整摆缸 / CDRB2BWU,不管是用手摆还是加压都不动为什么?

带角度调整摆缸 / CRB2BWU(10~40),想设定180°的场合,是选择270°的吗?

叶片式摆缸 / CRB的内部泄露变大了,可以更换密封件吗?

想知道摆动执行器 /CR□/MS□的有效力矩和空气消耗量。

有摆动执行器的型号选定软件吗?

摆动执行器可以用阀(中封式)进行中间停止吗?

可以由MSQ□(10~200)A的带调整螺钉型,变更为带内部缓冲器的MSQ□(10~200)R型吗?

MSQ□30A的角度调整为90°,但是在摆动端回转和逆向施加外力的话,有游走的部分。是间隙吗?

有左右回转90度(分开)的摆动执行器?

|真空用元件

请告知吸盘的更换期限以及吸盘材质和用途?

有没有能够在活动部分设置的小型喷射装置?

可以在吸入水滴的环境下使用喷射器吗?

能否利用喷射器回收液体?

有没有最适合回收粉尘的喷射器?

IRV系列有内螺纹配管型吗?

我们想在IRV的安装量规的部位安装KQ2。但是KQ2只是六角形,并没有螺纹。

请告知ZK2系列的供给阀和真空破坏阀的配线方法。

请告知ZK2系列的压力传感器/真空用压力开关的配线方法。

带节能功能的ZK2系列,如何将吸附指令信号设为ON?

请告知ZK2系列真空用压力开关的设置方法。

请告知ZK2系列带节能功能发生器的控制内容。

有没有办法取消ZK2系列带节能功能发生器的节能功能?

ZK2系列的供给阀的自我保持·与破坏阀连动是什么意思?

|空气干燥器

空气冷干机的蒸发温度计指的是什么?

IDF/IDU系列、为了防止待机时消耗电力,将冷干机电源关掉,有什么注意点吗?

想了解空气冷干机的选型方法。

希望了解IDF*E/IDU*E系列的选购件T(带运行及异常信号取出用接线板)的端子排列和电路图。

|精密减压阀 / 电-气比例阀

精密减压阀IR和ARP有何不同?

精密减压阀IR系列中,产品样本规格的灵敏度(满量程的0.2%以内)是什么意思?

IRV系列有内螺纹配管型吗?

我们想在IRV的安装量规的部位安装KQ2。但是KQ2只是六角形,并没有螺纹。

ITV的压力表孔取消了?

ITV持续发出“嘟-”的蜂鸣声,原因是什么?电源已经ON,压缩空气和输入信号还没有给。

ITV2030-222BS的Er.1 是什么错误,对策是什么?

ITV1000~3000系列的电源线除了标准3m长度外,还有其他长度么?

对应CC-Link及DeviceNet的ITV,是否附带相关线缆接头。

ITV可以装在气缸和方向阀之间么?

ITV的岩本注意事项中记载,控制状态下切断电源会一定时间内维持输出侧压力,为什么?

ITV20**/30**的左上侧M5的螺纹孔是什么?

我们正在考虑采用ITV2000或3000。如果只输出事先规定的压力,哪种类型合适?

ITV2010的分辨率是多少?

关于精密减压阀IR系列的问题。供给压力为0.5Mpa,设置压力为0.2Mpa时,从主体的小孔漏气。

IR1000/2000/3000系列可以面板安装吗?

精密减压阀IR系列的常泄是什么意思?

能否在气缸与电磁阀之间安装IR系列?

|模块式 F.R.L

请告诉我模块式F.R.L杯体组件的更换方法。

我想知道AC系列的AF用的滤芯型号是什么。

无压力表,想AC**减压阀上后装一个圆形压力表。

如何订购AC用的附件(如:四通隔板・配管连接器・带配管连接器的压力开关等)?

空气组合元件的安装姿势有什么限制吗?

在选择AC型号时,如何判断需不需要油雾器?

减压阀AR系列,希望了解型号的变更方法及时间。

减压阀AR□□-□□-A,是否带配套螺母?

过滤器AF系列,希望了解型号的变更方法及时间。

旧系列的AF过滤器及油雾分离器AFM的滤芯,与现行品是否可以互换?

客户只希望更换AC组件中的一部分元件。 新旧AC组件的元件是否有安装互换性?

我们打算在维修时更换AC两位数单元的减压阀。想要组装更新产品AR□-B(型号末尾-B),是否具有互换性?

客户更换备件,只需要更换AC2位型号模块的一部分元件,收敛品(-A)是否可以直接对应更换?

|增压阀

增压阀(VBA)的构造是怎样的?

能否供应VBA4100的维修组件?

应该如何选定增压阀(VBA)的尺寸?

利用VBA20A增压后驱动气缸。入口压力为0.4MPa时,能否保证二次侧为0.8MPa?

想进行增压阀型号的新旧替换。

是否有将增压阀(VBA)与气罐(VBAT)组合起来的配套型号?

长年使用的增压阀经常从①消声器或②手柄下部漏气。

|自动排水器

自动排水器的N.C.和N.O.的使用区别是什么?

|管接头

KQ2系列的流体能否使用水?

旧产品KQ2系列与更新产品KQ2系列有何区别?

KQ2H06-01AS与KQ2H06-01NS有何区别?

KJ系列变成了新KQ2系列,请告知KJL04-M3与KJL06-01S的现用型号。

我们打算在面板的内侧与外侧使用φ8和φ12的管道。是否有异径的穿板接头?

KQ2接头的释放套筒上,除了SMC的刻印之外,还有数字8和5/16的刻印。这两个数字有何含义?

能否在快换接头上连接金属(SUS、铜管等)管道?

管道为公制尺寸时,是否有连接螺钉是NPT的快换接头?

是否有耐热100℃的接头?

用连接螺钉紧固KQ2L、KQ2T之后,能否让插入管道的缸体旋转?

|压力开关

有没有设定ZSE/ISE30A、40A、80的简单步骤?

ISE30A的显示分辨率是多少? ZSE30A(F) 显示分辨率是多少?"

希望ISE30A只显示数值。

可以校正压力开关吗?

请问数字显示的显示周期是多少

Hi与数值交替显示,希望得到改善。

有带IP65保护机构的压力开关吗?

30A/40A/80系列的2输出规格下可以进行OUT2(F2) 的显示颜色设定吗?

ISE/ZSE的迟滞设定有规则吗?

ZSE80的自动变位功能是指什么?

只想进行ZSE80显示的确认。可以设定成画面的OUT1及OUT2不亮灯,只看到数值的状态吗?

1位数(Digit)是指什么?

绝对压力基准的压力开关有吗?

ISE/ZSE系列的显示的清零方法是?

10/30A/40A/80系列恢复到出厂状态的方法是?

在真空压力开关ZSE系列中,由于真空破坏压力(气压)导致超出额定压力范围,是否会使产品损坏?

|流量开关

只需观察流量显示即可使用PF2A7系列时,应当如何接线?

数字流量开关PF2A系列的显示值(L/min)是基准值/标准值中的哪一种?

PF2A721在上下限比较模式下迟滞是3digit时,换算成流量是多少L/min? 而瞬时流量设定时的流量显示是多少L/min?

PF2A712H-20-28M,「---」显示的处理方法是?

「PF2A703H-10-28-M」,只要看到流量显示该如何配线?

请问PF2A的IN侧直通部位的长度是多少。

关于PF3W系列的流量和温度设置,有没有详细资料?

我们正在选定显示一体型PF3W系列。PF3W7系列只能模拟输出流量或温度之一吗?

PF□系列的模拟输出与流量范围有何关系?

PF□系列产品附带的使用说明书中记载了“故障分析”,有没有故障的详细资料?

我们打算选定流量传感器,有没有通俗易懂的选定方法?

PF□系列能否使用干燥空气以外的流体(气体)?

PF□系列能否使用水以外的流体(液体)?

PF□系列有没有导线长度超过标准的类型?

请告知PF□系列的配线方法。

PF□系列IN侧的直管长度应该取多长?

能否垂直安装PF□系列?

空气用PF□系列的流量显示是否已被换算为大气压(标准状态)? 

PF□系列的累计输出模式和累计脉冲输出模式是什么样的输出?

使用PF3W711型时,P_1设置(正转输出、迟滞模式)无法在12L/min以下。 这是为什么?

PFMB7系列的精度是多少?

使用PF□系列时,能否不使用开关功能,只使用流量显示?

PF□显示“H H H”。(PF2□显示“---”)

|两通阀

什么是二通阀的工作压差?

VX2系列产品目录的型号表示方法中,电磁阀型号N.C.与N.O.有何不同?阀体材质Al和C37是什么?

VX系列的阀体上有没有表示流动方向的记号?

在真空下使用VX2*4时,真空泵侧的配管口是哪一个?

将New-VX2作为空气用时,能否使用C37或SUS阀体?

我们想用连接口径为Rc3/4的二通阀吹气,VX系列没有适用产品吗?

给VX二通阀配DC24V电源线时有极性吗?

我们正在考虑VX系列的长期通电,只要注意主体发热就没有问题吗?

VX3系列的三通阀型,可以用作分流阀吗?流体是水。

希望查看二通阀VX2系列的旧产品样本。

打算选定二通阀,有没有合适的选定资料?

新VX2、VXD、VXZ系列的型号表示的数字和字母是什么含义?

新VX2、VXD、VXZ系列的耗电量是多少?

我们向经销商咨询正在使用的空气用阀门VX2330…,对方说有VX222A…。虽然该型号记载为水用,但是阀体材质为黄铜的VX222A系列能否也可用作空气用阀门呢?另外,铝阀体和黄铜阀体,空气的阀门漏气量有差别吗?

我们购买并安装了VX230GA,目的在于吹气,但是二次侧不排气。工厂空气压力为0.4MPa,且施加了电压,但是阀门不打开。只要卸掉一次侧空气的配管,阀门就会打开。是供给压力过高?还是因为VX230GA的最高工作压力差为0.1MPa的缘故?

新VX2、VXD、VXZ系列的带托架型号是什么?

新VX2、VXD、VXZ系列能否后续加装托架?

请告知新VX2、VXD、VXZ系列的配线方法。

VX系列的N.C.型二通阀,如果OUT侧压力高于IN侧压力会怎样?

希望变更新VX2、VXD、VXZ系列的导线引出方向。

对VX□系列的安装方向是否有限制?

|化学液用阀(氟素树脂元件)

用LQ1用的专用工具,可以安装inch尺寸的吗?

LQ1/LQ3 配管时,必须使用专用治具吗?

买了氟树脂接头的工具,施工方法的资料?

LVA/LVC/LVD系列阀的形式N.C.・N.O..・复动,分别使用哪个气动口。

LVA/LVC/LVD系列的安装方向有限制吗?这次想横向安装在壁板上。

LVA的树脂阀体(PPS/PFA)内螺纹部材质也是树脂,金属的外螺纹接头能够使用吗?

LVC23 系列的 液体回吸是什么意思?

|温调器

HRS系列串行通信(RS232C、RS485)的详情,记载于使用说明书的何处?

HRS系列的循环液是清水及15%乙二醇水溶液,能否使用自来水、纯水?

HRS系列主体侧的通信用D-sub接头是母接头还是公接头?D-sub接头固定螺钉的尺寸是多少?

HRS系列将循环液设置为30℃,但是循环液的温度并不稳定。安装环境、电源在规格范围内。

HRS系列里能否调整循环液输出流量?

HRS系列上安装的漏电保护器的推荐容量是多少?

SMC销售15%甘醇水溶液吗?

能否让打算调温的流体(例如:切削剂/海水等)从温控器的回流口直接流向输出口?

能否以开放式外部容器的清水为循环液,利用HRS系列调温?

HRS□□的警报灯闪烁,并在显示部显示警报编号AL□□,其内容是什么?

如何通过远程操作让HRS□□ON/OFF?

|电缸

请告知用电脑连接LEC输入步信息时,选择定位运转、推力运转的方法。

想通过设定软件启动各模式,但是出现下述注释不能启动。
 ●「Normal模式」COM口打开失败!
 ●「Easy模式」没有连接控制器。进行通信设定的确认了吗?

初次启动时,伺服ON信号没有,执行器不能动。

关于LECP6+LEFS,原点回归需要传感器吗?

切断向控制器的供给电源后(OFF),再启动时需要进行原点回归吗?

在LECP6的使用说明书中,有[请将控制系和驱动系的电源分开]的记载,请问其理由是什么?

用LECA6停止电动执行器的方法?

LECP6进行了原点回归方向的变更,但实际运行时方向未改变。

使用带锁紧执行器的场合,在通常运转时想通过LECP6解除锁紧时,需要控制信号吗?

虽然已开始进行电动执行器LE□的试运行,但是不动作(动作不正常)。驱动器是LECPA(脉冲输入型步进电机驱动器)。

我们正在设置电动执行器LE□的控制侧。正在通过LEC-G(网关单元)进行调试作业,但是无法通信。

如何从PLC输入步骤数据的编号?

LECP6/LECA6能否反复进行原点复位动作?

LECP6/LECA6系列能否在定位运行过程中不停止就切换到下一个运行?

可否变更LECP1的原点复位方向?

LECP1/LECP2系列能否在定位运行过程中不停止就切换到下一个运行?

在未连接控制器的状态下无法用手移动执行器的工作台等活动装置。有什么方法?

LE系列的步进电机型,如果工作台等活动装置的位置因外力而错位,下一个目标位置的设置值是否也会错位?

只要在SVON的一秒之后打开SETUP〔原点复位〕就会发生报警,原因是什么?

LECP1的IN0~IN3是否必须全部配线?

我们只有控制器设置软件。与计算机的接线电缆如果使用市面销售的商品,能否连接计算机与控制器?

动作过程中的停止有RESET和STOP,二者有何区别?

希望在LECP6的推压运行时辨别工件的尺寸。能否利用INP输出?

LE系列是否内置了原点传感器?

I/O电缆(LEC-CN5-□)的上一级设备(PLC)的终端处理情况如何?

执行器电缆除挠性电缆外还有别的吗?

LECA6/LECP6/LECPA的“SVRE”信号是一种什么信号?

LECA6/LECP6/LECPA是否需要示教盒、控制器设置组件?

LECA6/LECP6能否进行“在进入步骤0的定位运行中停止,在进入步骤2的定位运行中改变定位位置”之类的运行?

LECA6/LECP6在定位运行时输出怎样的信号?

推压运行过程中发生“到达时间异常(1-149)”报警,原因何在?

LECP6/LECA6不输出SVRE(伺服机构不打开)。

接通电源之后通过LECA6打开伺服机构时,执行器移动了10mm左右。为什么会移动?

电缆的弯曲半径是多少?

原点复位后,如果在打开控制电源的状态下重新接通动力电源,是否需要再次进行原点复位?

垂直安装执行器时,滑台(活塞杆)是否会因自重而坠落?

在对侧安装LER时,能否用手让滑台转动?

我们要改用尺寸和行程不同的执行器。与此同时也打算改变控制器的对应执行器,请告知变更方法。

LEF系列能否水平安装到顶棚上?

驱动步进电机型执行器时,是否需要专用控制器?

我们用控制器设置组件将LECA6/LECP6与计算机相连,但是不能联机(无法通信)。

LECA6/LECP6能否将正在进行前进动作的执行器切换到后退动作?

如果在动作过程中紧急停止电动执行器(使EMG变为非通电状态)会怎样?

因为要垂直使用电动执行器,所以采购了“带锁产品”。如果在动作过程中紧急停止(使EMG变为非通电状态),
将会如何上锁?

带锁的电动执行器是如何进行锁定控制的?

电动执行器的推压式原点复位是何种机制?

电动执行器的定位运行与推压运行有何区别?

定位运行时,如果同时发出“STEP No. IN∗”和“DRIVE”指令会怎样?

请告知推压运行的内容。

步骤数据的“动作方法”中,ABS(绝对位置)与INC(相对位置)有何区别?

什么是区域(输出)信号?

打算将电动执行器的原点从返回侧(电机侧)改为出口侧。

利用电动执行器更改返回原点方向之后,如何更改基本参数?(即使指示地址也不动作,而是发出警报)                      

控制器的〔ALM〕点亮后,通过计算机(or示教盒)确认了报警内容。显示位置偏差计数器溢出1-196(or偏差溢出),此内容是什么意思?

控制器的〔ALM〕点亮后,通过计算机(or示教盒)确认了报警内容。显示到达目标位置晚于规定值以上的1-149(or到达时间异常),此内容是什么意思?

控制器的〔ALM〕点亮后,通过计算机(or示教盒)确认了报警内容。编码器上显示发生异常1-192(or编码器异常),此内容是什么意思?

控制器的〔ALM〕点亮后,通过计算机(or示教盒)确认了报警内容。显示不能在规定时间内检测相1-193(or磁极不确定),此内容是什么意思?