SMC Cporporation
  • 电磁阀
  • 现场总线元件
    (串行传送系统)
  • 气缸
  • 磁性开关
  • 摆动气缸
  • 真空用元件
  • 空气干燥器
  • 精密减压阀/ 电-气比例阀
  • 模块式 F.R.L
  • 增压阀
  • 自动排水器
  • 管接头
  • 压力开关
  • 流量开关
  • 两通阀
  • 化学液用阀
    (氟素树脂元件)
  • 温调器
  • 电缸








FAQ
显示FAQ列表

|摆动气缸

关于CRB2、CRBU2、CRB1系列想后追加调度调整单元。

什么是摆动气缸(齿轮齿条型)的齿隙?

组装在装置中的戴角度调整摆缸 / CDRB2BWU,不管是用手摆还是加压都不动为什么?

带角度调整摆缸 / CRB2BWU(10~40),想设定180°的场合,是选择270°的吗?

叶片式摆缸 / CRB的内部泄露变大了,可以更换密封件吗?

想知道摆动执行器 /CR□/MS□的有效力矩和空气消耗量。

有摆动执行器的型号选定软件吗?

摆动执行器可以用阀(中封式)进行中间停止吗?

可以由MSQ□(10~200)A的带调整螺钉型,变更为带内部缓冲器的MSQ□(10~200)R型吗?

MSQ□30A的角度调整为90°,但是在摆动端回转和逆向施加外力的话,有游走的部分。是间隙吗?

有左右回转90度(分开)的摆动执行器?