SMC Cporporation
  • 电磁阀
  • 现场总线元件
    (串行传送系统)
  • 气缸
  • 磁性开关
  • 摆动气缸
  • 真空用元件
  • 空气干燥器
  • 精密减压阀/ 电-气比例阀
  • 模块式 F.R.L
  • 增压阀
  • 自动排水器
  • 管接头
  • 压力开关
  • 流量开关
  • 两通阀
  • 化学液用阀
    (氟素树脂元件)
  • 温调器
  • 电缸








FAQ
显示FAQ列表

|精密减压阀 / 电-气比例阀

精密减压阀IR和ARP有何不同?

精密减压阀IR系列中,产品样本规格的灵敏度(满量程的0.2%以内)是什么意思?

IRV系列有内螺纹配管型吗?

我们想在IRV的安装量规的部位安装KQ2。但是KQ2只是六角形,并没有螺纹。

ITV的压力表孔取消了?

ITV持续发出“嘟-”的蜂鸣声,原因是什么?电源已经ON,压缩空气和输入信号还没有给。

ITV2030-222BS的Er.1 是什么错误,对策是什么?

ITV1000~3000系列的电源线除了标准3m长度外,还有其他长度么?

对应CC-Link及DeviceNet的ITV,是否附带相关线缆接头。

ITV可以装在气缸和方向阀之间么?

ITV的岩本注意事项中记载,控制状态下切断电源会一定时间内维持输出侧压力,为什么?

ITV20**/30**的左上侧M5的螺纹孔是什么?

我们正在考虑采用ITV2000或3000。如果只输出事先规定的压力,哪种类型合适?

ITV2010的分辨率是多少?

关于精密减压阀IR系列的问题。供给压力为0.5Mpa,设置压力为0.2Mpa时,从主体的小孔漏气。

IR1000/2000/3000系列可以面板安装吗?

精密减压阀IR系列的常泄是什么意思?

能否在气缸与电磁阀之间安装IR系列?