SMC Cporporation
  • 电磁阀
  • 现场总线元件
    (串行传送系统)
  • 气缸
  • 磁性开关
  • 摆动气缸
  • 真空用元件
  • 空气干燥器
  • 精密减压阀/ 电-气比例阀
  • 模块式 F.R.L
  • 增压阀
  • 自动排水器
  • 管接头
  • 压力开关
  • 流量开关
  • 两通阀
  • 化学液用阀
    (氟素树脂元件)
  • 温调器
  • 电缸








FAQ
显示FAQ列表

|温调器

HRS系列串行通信(RS232C、RS485)的详情,记载于使用说明书的何处?

HRS系列的循环液是清水及15%乙二醇水溶液,能否使用自来水、纯水?

HRS系列主体侧的通信用D-sub接头是母接头还是公接头?D-sub接头固定螺钉的尺寸是多少?

HRS系列将循环液设置为30℃,但是循环液的温度并不稳定。安装环境、电源在规格范围内。

HRS系列里能否调整循环液输出流量?

HRS系列上安装的漏电保护器的推荐容量是多少?

SMC销售15%甘醇水溶液吗?

能否让打算调温的流体(例如:切削剂/海水等)从温控器的回流口直接流向输出口?

能否以开放式外部容器的清水为循环液,利用HRS系列调温?

HRS□□的警报灯闪烁,并在显示部显示警报编号AL□□,其内容是什么?

如何通过远程操作让HRS□□ON/OFF?