SMC Cporporation
  • 电磁阀
  • 现场总线元件
    (串行传送系统)
  • 气缸
  • 磁性开关
  • 摆动气缸
  • 真空用元件
  • 空气干燥器
  • 精密减压阀/ 电-气比例阀
  • 模块式 F.R.L
  • 增压阀
  • 自动排水器
  • 管接头
  • 压力开关
  • 流量开关
  • 两通阀
  • 化学液用阀
    (氟素树脂元件)
  • 温调器
  • 电缸








FAQ
显示FAQ列表

|气缸

请告知气缸的理论功率。

双段行程气缸/单活塞杆型气缸(-XC11)的A行程, B行程指的是?

2本(以上)的气缸能够同时作动吗?

磁耦合式无杆气缸和机械接合式无杆气缸的不同点是什么?

气缸的(空气)缓冲阀的作用是什么?

CAD图纸上的气缸行程表的横线是什么意思?

在SMC网站的网上产品目录中,有的产品在系列的前面带“10-”或“25A-”等数字,其含义是什么?

可以提供CA1系列的密封圈组件吗?

CA1气缸和CA2气缸有什么不同?

CA2B80-50Z没有磁环,附加磁开也不可以吗?

有没有用于CQ2D20-25DM的双耳用底座安装件?

我们要在维修时更换CDQ2B50-30DC-A73。如果要照样利用磁性开关D-A73,如何安装到现用类型的CQ气缸上?

商社告诉我们CDQ2B20-10DZ-M9B不带开关,为什么?

我们打算更换密封圈,请告知CQ2B50-30DC用密封圈套件型号。

我们打算在维修时更换CDQ2B32-30D。现用产品的型号是什么?

我们想要下载CQ2_40Ф的2DCAD数据,但是只有CQ2-Z。能否使用这一数据?

由于需要更换MY□系列的防尘密封条,请提供更换要领书。

MY□系列的中间行程的对应方式是哪种,定制特殊长度本体,还是使用隔板等配件调整?

我们想利用电磁阀进行机械接合式无杆气缸(MY*系列)的中间停止,应当采用什么样的回路呢?

机械接合式无杆气缸MY各系列的不同点是什么?

CY1B和CY1S是否已改型?

CY1S的替代产品已变成CY1S-Z系列,在型号表示中,是否没有磁石保持力的类型H和L的型号选项?

CY1S□不进行全行程动作。单侧的行程在平板跟前停止。

可以制作CY□系列的中间行程气缸吗?