SMC Cporporation
  • 电磁阀
  • 现场总线元件
    (串行传送系统)
  • 气缸
  • 磁性开关
  • 摆动气缸
  • 真空用元件
  • 空气干燥器
  • 精密减压阀/ 电-气比例阀
  • 模块式 F.R.L
  • 增压阀
  • 自动排水器
  • 管接头
  • 压力开关
  • 流量开关
  • 两通阀
  • 化学液用阀
    (氟素树脂元件)
  • 温调器
  • 电缸








FAQ
显示FAQ列表

|管接头

KQ2系列的流体能否使用水?

旧产品KQ2系列与更新产品KQ2系列有何区别?

KQ2H06-01AS与KQ2H06-01NS有何区别?

KJ系列变成了新KQ2系列,请告知KJL04-M3与KJL06-01S的现用型号。

我们打算在面板的内侧与外侧使用φ8和φ12的管道。是否有异径的穿板接头?

KQ2接头的释放套筒上,除了SMC的刻印之外,还有数字8和5/16的刻印。这两个数字有何含义?

能否在快换接头上连接金属(SUS、铜管等)管道?

管道为公制尺寸时,是否有连接螺钉是NPT的快换接头?

是否有耐热100℃的接头?

用连接螺钉紧固KQ2L、KQ2T之后,能否让插入管道的缸体旋转?