SMC Cporporation
  • 电磁阀
  • 现场总线元件
    (串行传送系统)
  • 气缸
  • 磁性开关
  • 摆动气缸
  • 真空用元件
  • 空气干燥器
  • 精密减压阀/ 电-气比例阀
  • 模块式 F.R.L
  • 增压阀
  • 自动排水器
  • 管接头
  • 压力开关
  • 流量开关
  • 两通阀
  • 化学液用阀
    (氟素树脂元件)
  • 温调器
  • 电缸








FAQ
显示FAQ列表

|增压阀

增压阀(VBA)的构造是怎样的?

增压阀是将一次侧压力增加至2倍(或者4倍),然后将高压从二次侧送出的产品。增压阀的构造,相当于有2个气缸,由2个增压室和2个驱动室构成。增压室内交替2个活塞运动,将受到的压力通过受压面积比转换为更高的压力从二次侧输出。另外,排气是将驱动室的空气排出。
为储存及防输出压力脉动,SMC公司提供可与VBA直接连接的气罐(VBAT)。
注意:二次侧可使用的压缩空气流量有衰减;
连续增压驱动使用,会缩短增压阀的寿命。动画





备有可以和VBA直接连接的气罐(VBAT),作为储气和防止压力波动的措施。
注意:请务必注意,下游可以使用的流量减小了,如果连续不断地进行增压,会缩短增压泵的寿命。