TOP2.GIF
TIT4.GIF CSA/UL適合マーク
CSA適合マーク
■CSA規格とUL規格
北米地域(アメリカ・カナダ)で電気製品の安全性を象徴するものとしてアメリカではUL規格、カナダではCSA規格が適用されています。両規格とも主に電気製品に起因する感電と火災の危険を防止する事を目的とした安全規格として位置づけられています。CSA/UL両機関とも長年の経験と製品安全証明を発行する能力において第一の製品認証機関として北米で認められ、ほとんどの州および自治体でCSA/UL認定品が問題なく受け入れられています。
CSAは合衆国政府労働省労働安全保険局(OSHA)が所管する国家認定試験機関(NRTL)の認定を受けているため米国の規格認定も合せて実施しています。SMCはCSAでCSA規格・UL規格の適合確認を同時に受審し、適合認定を取得しました。それを表わすマークとして製品銘板に上記のCSA NRTL/Cのロゴマークを表示しています。
■TSSA(MCCR)登録品
カナダ・オンタリオ州の法律で15psi(0.1MPa)以上の圧力がかかる接続口が1インチ以上の空気圧機器が対象になります。

初期画面へメインメニューへサブメインメニューへ